Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
2.3.6.15. siemenspsol.cfg
2.3.6.15.1. Wiederverwendungsbibliothek - CADENAS Library -
Einstellungsoptionen
|
|
---|---|
Zurück | Weiter |
Die Kataloge der CADENAS Library werden in einem eigenen Verzeichnis der Wiederverwendungsbibliothek angezeigt und liegen physikalisch auf dem CADENAS PARTapplicationServer. Die genaue Auswahl der angezeigten Kataloge und Verzeichnisse erfolgt lizenzgesteuert.
Browsen Sie durch die Verzeichnisstruktur oder verwenden Sie die Suchfunktion und ziehen Sie Teile wie gewohnt per Drag & Drop in die Baugruppe.
Ein einfaches
Abbild (nur Vorschaubilder) der CADENAS Library findet sich unter
%appdata%/Local/
.
Um direkt auf die Dateiebene zu gelangen, verwenden Sie den Kontextmenübefehl Ausgangsordner öffnen.
Die Anwenderstandards der CADENAS-Bibliothek sind NX-interne Voreinstellungen und werden unter Wiederverwendungsbibliothek > Registerseite CADENAS Bibliothek angezeigt.
Bei mehreren
Anwendern sollte unter Natives
NX das Bibliothekverzeichnis auf einen
gemeinsamen Ablageort wie beispielsweise T:\nxreuseshared
gelegt werden.
Bei erneutem Export werden dann Dateien wiederverwendet und nicht neu
erzeugt.
Zusätzliche
Einstellungsoptionen sind in der Datei siemenspsol.cfg
möglich.
Diese
Konfigurationsdatei ist abgelegt unter ..\Program
Files\Siemens\NX<Version>\NXPARTS\CADENAS
.
Details zu den einzelnen Einstellungsoptionen finden Sie in der Konfigurationsdatei selbst.
Zurück | Nach oben | Weiter |
2.3.6.15. siemenspsol.cfg | Zum Anfang | 2.3.7. Creo / PRO/Engineer Integration - Administration |