Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Das Feld Nenn zeigt die möglichen Nenndurchmesser der Verschraubung.
Aus einer Gegenüberstellung aller vorhandenen Verschraubungselemente ermittelt PARTdataManager die Schnittmenge. Die Größen in dieser Schnittmenge bilden dann im Feld Nenn die möglichen Nenndurchmesser. D.h., wenn es eine Schraube mit den Varianten M1 bis M5 und eine Mutter mit den Varianten M4 bis M8 gibt, resultieren daraus die möglichen Nenndurchmesser M4 bis M5.
Mögliche Nennlängen zur jeweiligen Schraube. Jedem Nenndurchmesser einer Schraube ist eine bestimmte Auswahl an Längen zugeordnet.
Die möglichen Gewindesteigungen für die jeweils eingestellten Schrauben- und Mutternnormen sehen Sie im Feld Steig angezeigt.
Hinweis | |
---|---|
Jede Änderung einer Verschraubungskomponente oder eines Wertes führt zur Neuberechnung aller Komponenten und Werte und zur Aktualisierung von 3D-Ansicht und Tabelle. D.h., wird beispielsweise die Schraubengröße von M4 auf M6 (Nenn) geändert, passt sich auch die Auswahl an Muttern entsprechend dieser Größe an. Ebenfalls werden die möglichen Werte für Länge und Steigung sofort angepasst. |