Our 3D CAD supplier models have been moved to 3Dfindit.com, the new visual search engine for 3D CAD, CAE & BIM models.
You can log in there with your existing account of this site.
The content remains free of charge.
Alle Fasen bzw. Rundungen deren Kanten sich treffen, müssen in EINEM Blend-Feature erstellt werden. Der Befehl Neue Fase/Rundung erstellen... kann also nur initial verwendet werden. Bei weiteren Blends muss dann der Befehl Kante(n) zu 'Blend xy' hinzufügen... verwendet werden, ansonsten erscheint eine Fehlermeldung - sogar, wenn die Fasen bzw. Rundungen dieselbe Größe haben (siehe folgende Abbildungen).
Erstellen Sie vorzugsweise alle Blends, deren Kanten sich treffen, in EINEM Schritt, ansonsten kann die Performance des Blend-Features sich verschlechtern.
Sind aufeinander folgende Kanten mit einem Winkel < 15 Grad verbunden, müssen Sie nur eine einzige Kante selektieren, um die Funktion Neue Fase/Rundung erstellen... auf alle folgenden Kanten ebenfalls anzuwenden.
Hinweis | |
---|---|
Tangentiale Fortsetzung kann auch unerwünschte Blends verursachen. In diesem Fall muss das Blend früher erstellt werden oder mittels Sketch. |
Bei Winkeln größer 15 Grad greift die tangentiale Fortsetzung nicht.
Im folgenden Beispiel wird bei der ersten Kante nach der selektierten das Blend-Feature angewendet, bei der zweiten nach der selektierten dagegen nicht (siehe Abb. unter Punkt b), weil der Übergangswinkel größer als 15 Grad ist.
Real werden in PARTsolutions nie Kurven abgebildet. Kurven werden immer zerlegt in Strecken, die in einem bestimmten Winkel zueinander stehen. Bei geringer Auflösung kann es also passieren, dass der Übergangswinkel größer 15 Grad ist.
Folgt auf eine Strecke eine Kurve und die tangentiale Fortsetzung scheitert, so handelt es sich immer um die Problematik der zu geringen Auflösung.
Folgt jedoch auf eine Strecke, eine andere Strecke in stumpfem Winkel und die tangentiale Fortsetzung funktioniert nicht, so liegt es am Winkel von über 15° (siehe oben).
Im folgenden Beispiel wird mit Kantenselektion gearbeitet. Bei ein paar Kanten funktioniert die tangentiale Fortsetzung, bei zwei anderen Kanten bricht die tangentiale Fortsetzung aufgrund zu geringer Auflösung ab.
Die beiden folgenden Abbildungen zeigen die Verwendung der Flächenselektion.
Hinweis | |
---|---|
|
Sie können die Vorschau Darstellung für Fase/Rundung auf zweierlei Weise ändern.
PARTadmin -> Configuration files -> $CADENAS_USER -> pdesign3d.cfg -> Settings3DEditor -> blendPreviewType
Via Einstellungen in PARTdesigner:
Öffnen Sie die Einstellungsseite mittels F10 Taste oder alternativ via Extras-Menü -> Einstellungen... -> PARTdesigner -> Fase/Rundung -> Vorschau Darstellung
Sie können die Vorschau Darstellung im Fase/Rundung Dialog aktivieren und deaktivieren (siehe folgende Abb.).
Für die Kanten Visualisierung muss die Vorschau Darstellung aktiviert sein. Ist die Kanten Visualisierung aktivert, sehen Sie alle Kanten, auf welche das Blend-Feature angewendet wird (siehe folgende Abb).
Editiermodus bei geöffnetem Dialogfenster "Fase/Rundung" - Alle Kanten auf welche die Funktion angewendet werden soll, sind grün markiert.
Sie können die Einstellungen der Kanten Visualisierung auf zweierlei Weise ändern.
PARTadmin -> Konfigurationsdateien -> $CADENAS_USER -> pdesign3d.cfg -> Settings3DEditor -> showBlendEdges
Via Einstellungen in PARTdesigner:
Drücken Sie F10 oder öffnen Sie alternativ das Einstellungsmenü über Extras Menü -> Einstellungen... -> PARTdesigner -> Fase/Rundung.
Hinweis | |
---|---|
Genau so gut können Sie die Kanten Visualisierung im Fase/Rundung Dialogfenster mit Klick auf das "Auge"-Symbol aktivieren und deaktivieren (siehe Abb. „"Fase/Rundung" Dialogfenster“). |
Im Folgenden finden Sie zu diesen 3 Vorgehensweisen entsprechende Beispiele:
EINE Fläche standardmäßig mit Neue Fase/Rundung erstellen... erstellen und dann pro Wiederholungsschritt EINE weiter Fläche selektieren und den Befehl Fläche(n) zu 'Blend xy' hinzufügen... verwenden.
Im Dialogfenster Fase/Rundung wird unter Flächen die Gesamtzahl der selektierten Flächen angezeigt. (Beim letzten Wiederholungsschritt also hier im Beispiel 5.)
Alle Kanten der einzelnen Flächen werden verrundet (bzw. gefast).
Alle Flächen in EINEM Schritt selektieren + Basisfläche definieren
Es werden nur diejenigen Kanten, welche an die Basisfläche angrenzen, verrundet (bzw. gefast). Die senkrechten Kanten am kleinen Quader beispielsweise werden im Gegensatz zur Anwendung ohne Basisfläche (vgl. oben) nicht verrundet.
Noch einmal die Ergebnisse der 3 Fälle in direkter Gegenüberstellung:
Alle Flächen selektieren in EINEM Schritt und dann den Befehl Neue Fase/Rundung erstellen... verwenden
-> Die gemeinsamen Schnittkanten aller Flächen werden verrundet (bzw. gefast).
EINE Fläche standardmäßig mit Neue Fase/Rundung erstellen... erstellen und dann pro Wiederholungsschritt EINE weiter Fläche selektieren und den Befehl Fläche(n) zu 'Blend xy' hinzufügen... verwenden.
-> Die Kanten aller selektierten Flächen werden verrundet (bzw. gefast).
Alle Flächen in EINEM Schritt selektieren + Basisfläche definieren
-> Die an die Basisfläche angrenzenden Kanten werden verrundet (bzw. gefast).
Flächenselektion: Blends sind nur erlaubt, wenn eine Nicht-Sweep-Fläche selektiert ist. Falls die Fläche selbst Nachbarflächen hat, die Sweeps sind, funktioniert das Blend-Feature. Jede andere Kombination ist nicht unterstützt. Also bereits wenn EINE der selektierten Flächen eine Sweep-Fläche ist, wird das Blend fehlschlagen (siehe Abb. „Blend-Feature kann nicht auf Sweep-Fläche angewendet werden“).
Kantenselektion: Der Benutzer darf keine Kanten selektieren, sobald EINE der Nachbarflächen die Seitenfläche eines Sweeps ist (siehe Abb. „Blend-Feature kann nicht auf Kante zwischen 2 Sweep-Flächen angewendet werden“ und Abb. „Blend-Feature kann nicht auf Kante zwischen Sweep-Fläche und regulärer Fläche angewendet werden“). Angrenzende Kanten zu Vorder- oder Rückseite eines Sweeps sind erlaubt (siehe Abb. „Blend auf Vorderseite des Sweep (Selektion)“ und Abb. „Blend auf Vorderseite des Sweep (Ergebnis)“).
Flächenschnitt: Sobald EINE der selektierten Flächen eine Sweep-Fläche ist, ist das Blend nicht unterstützt.
Tangentiale Fortsetzung: Wenn eine Kante tangential fortgeführt werden soll und die sich ergebende Kante Berührung hat zu Flächen eines Sweeps, wird das Blend fehlschlagen (siehe Abb. „Sweep-Kante geblendet aufgrund von tangentialer Fortsetzung“). Es erscheint keine Fehlermeldung, das Bauteil wird aber – CAD System abhängig – beim Export fehlschlagen.